情報モデルグラフを表示する
FactoryTalk Optix
プロジェクトの情報モデルをグラフの形式で視覚化します。
ヒント:
プロジェクト情報モデルの詳細については、「情報モデル」を参照してください。
前提条件
DGML エディタ コンポーネントを備えた Microsoft Visual Studio など、
DGML
グラフを表示するアプリケーションをインストールします。
ヒント:
DGML
ファイルの詳細については、「Directed Graph Markup Language (DGML) リファレンス - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn」を参照してください。- 情報モデルグラフを表示するには
- 以下のいずれかを実行します。
- [プロパティ]で、プロパティを右クリックします。
- [プロジェクトビュー]で、プロジェクト ノードを右クリックします。
- [モデル分析]を選択し、次のいずれかを選択します。
- [情報モデルグラフ (プロジェクトのみ)]。ユーザー プロジェクトに関連するノード、タイプ、リファレンスのみを視覚化します。
- [情報モデルグラフ (OPCUA/コア名前空間を無視)]。OPC-UA とコア名前空間を除く、ユーザー プロジェクトとFTOptixモジュールの名前空間のノード、タイプ、リファレンスを視覚化します。
- [情報モデルグラフ]。任意の名前空間のすべてのノード、タイプ、リファレンスを視覚化します。
情報モデルグラフの例

情報
モデル
情報モデル
ご質問やご意見