リモートアクセスに接続する
FactoryTalk Remote Access
ウィジェットを使用して、デバイスへのリモート アクセスおよびリモート サポートを構成します。- デバイスで、FactoryTalk Remote Access ウィジェットの画面を開きます。スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、[設定]を選択し、[FT Remote Access]を選択しますウィジェットの[接続]タブの[FT Remote Access Runtime バージョン]には、デバイスで実行されているバージョンが表示されます。
- デバイスをFactoryTalk Remote Accessアプリケーションに接続するには、[接続]を選択します。
- [FT Remote Access 接続]で[接続]を選択します。デバイスがすでにFactoryTalk Remote Accessドメインに追加されている場合、デバイスは自動的に接続されます。デバイスがFactoryTalk Remote Accessドメインにない場合は、表示されたデバイス ID とパスワードを使用してデバイスを FactoryTalk Remote Access に追加するように求められます。
ご質問やご意見