コントローラ変数をインポートする

Logix コントローラからサンプル タグをインポートするように通信ドライバを構成します。
ヒント: Logix コントローラからコントローラ変数をインポートする代わりに、手動で変数を作成できます。「変数を作成する」を参照してください。
前提条件
Logix Designer アプリケーションで、LogixTags.ACD プロジェクトを物理 Logix コントローラまたはエミュレートされた
FactoryTalk®Logix Echo
コントローラにダウンロードします。コントローラをランモードに設定します。
詳細については、「Logix Designer オンライン ヘルプ」を参照してください。
  1. コントローラ変数をインポートするには
  2. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  3. エディターで、
    [デバイスへの通信の構成]
    を選択します。
  4. [新規ステーション]
    を選択します。
  5. [RA EtherNet/IP ステーション]
    を選択し、
    [次へ]
    を選択します。
  6. (オプション)オンライン モードでコントローラ タグをインポートするには、
    [経路]
    で、
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    を入力し、
    [次へ]
    を選択します。
    ヒント: 詳細については、「RA EtherNet/IP ドライバ」を参照してください。
  7. [次へ]
    を選択します。
  8. コントローラ タグを取得します:
    • オフライン モードでコントローラ タグを取得するには、
      [参照]
      を選択し、ダウンロードした
      LogixTags.ACD
      ファイルを選択します。
    • オンライン モードでコントローラ タグを取得するには、
      [オフライン/オンライン]
      切り替えを選択して、
      [オンライン]
      位置に変更します。
  9. すべてのコントローラ タグを選択し、
    [次へ]
    を選択します。
    オンラインモードで選択したタグ
  10. [終了]
    を選択します。
[プロジェクトビュー]
で、インポートされたコントローラ変数は、
[
ProjectName
]
[CommDrivers]
[RAEtherNet/IPドライバ1]
[RAEtherNet/IPステーション1]
[タグ]
[コントローラ タグ]
ノードで使用できます。この場所に注意してください。
インポートされたコントローラ変数
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal