証明書エラー

証明書エラー

証明書エラーは、Web ブラウザ オブジェクトの使用時に表示されることがあります。
[無効な CA エラーを無視する]
[真]
に設定されている場合にランタイムに無視される証明書エラー。詳細については、「Web ブラウザを構成する」を参照してください。
証明書エラー
エラー
説明
CertificateAuthorityInvalid
信頼できる CA によって署名されていない証明書
[証明書エラー]
に一覧表示されている証明書エラー。エラーを無視するには、
[リスクを受け入れてランタイムに続行する]
を選択します。
証明書エラー
エラー
説明
SslPinnedKeyNotInCertificateChain
証明書が、ホスト名にピン留めされた組み込みの公開キーと一致しません
CertificateCommonNameInvalid
証明書のコモンネームがホスト名と一致しません
CertificateDateInvalid
証明書が現在の日付と時刻で有効ではありません
CertificateAuthorityInvalid
信頼できる CA によって署名されていない証明書
CertificateContainsErrors
証明書にエラーが含まれています
CertificateNoRevocationMechanism
証明書が失効しているかどうかを判断できません
CertificateUnableToCheckRevocation
証明書の失効情報を取得できません
CertificateRevoked
取り消された証明書
CertificateInvalid
無効な証明書
CertificateWeakSignatureAlgorithm
脆弱な署名アルゴリズムで署名された証明書
CertificateNonUniqueName
証明書のホスト名が一意ではありません
CertificateWeakKey
証明書に脆弱なキーが含まれています
CertificateNameConstraintViolation
証明書が要求した DNS 名が名前の制限に違反しています
CertificateValidityTooLong
証明書の有効期間が長すぎます
CertificateTransparencyRequired
サーバーから必要な証明書の透明性情報を取得できません
CertificateKnownInterceptionBlocked
デバイス所有者以外のエンティティに傍受されることが判明している証明書
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal