ディスプレイ変数
グラフィックオブジェクトのプロパティを定義済みの
[ディスプレイ]
変数にバインドして、HMI デバイスの画面を構成します。たとえば、[明るさ]
変数にバインドして、HMI デバイスのディスプレイの明るさレベルを指定します。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ダイナミックリンク ブラウザの
[ディスプレイ]
カテゴリには、HMI デバイスの画面に関連する変数が表示されます。変数 | タイプ | 定義 | 読み取りまたは書き込み | 再起動が必要 |
---|---|---|---|---|
明るさ | UInt32 | HMI デバイスの画面の表示輝度 (1-10) | 読み取り/書き込み | 再起動は不要 |
垂直方向の解像度 | UInt32 | HMI デバイスの表示の垂直方向の解像度 (ピクセル単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
水平方向の解像度 | UInt32 | HMI デバイスの表示の水平方向の解像度 (ピクセル単位) | 読み取りのみ | 再起動は不要 |
スケール | UInt32 | ディスプレイのズームレベル (50~200) | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
方向 | UInt32 | ディスプレイの方向: 0 = 横 1 = 縦 2 = 縦反転 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
表示
表示変数
明るさ
垂直方向の解像度
水平方向の解像度
スケール
方向
ご質問やご意見