トレンドを構成する
トレンド オブジェクトに表示するデータのソースを構成します。トレンド グラフに描画するデータ ポイントごとにペンを追加します。データベースから履歴データのトレンディングを行う場合、ロガーがデータをキャプチャしていないときは、ポイント間にトレンド ラインが描画されます。
- [プロジェクトビュー]で、[トレンド]オブジェクトを含むノードを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]の[トレンドモード]で、次のいずれかを選択します。
- [通常]。トレンド チャートのデフォルト モード。トレンド チャートをナビゲートおよびズームします。
- [トレース]。時間トレースをグラフに追加して、重要なデータ ポイントをマークします。
- [範囲]。トレンド チャートの時間範囲を選択、移動、サイズ変更します。
ヒント: トレンド オブジェクトは、[時間トレースをクリア]と[時間範囲をクリア]メソッドを公開します。トレンド チャートから時間トレースと時間範囲を削除できるようにするには、これらのメソッドをボタン イベントと関連付けます。詳細については、「既存のイベントにメソッドを追加する」を参照してください。 - [モデル]と、データを取得するノードまたはデータベースとの間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ヒント: データロガー データのトレンドとトレンドペンを構成するには、[プロジェクトビュー]からエディターのトレンドにデータロガーをドロップします。また、データロガーを[プロパティ]のトレンド[モデル]にドロップすることもできます。
- (オプション) トレンドのプロパティを構成します。
- [クエリ]。データをフィルター処理する SQL クエリ。クエリについての詳細については、「SQL クエリ」を参照してください。
- [更新時間]。サンプリング時間。
- [リファレンス タイムゾーン]。X 軸に表示する日時のタイムゾーン。
- [ペン]で、[トレンドペンをペン データ ソースと関連付けます。#]データタイプデータ ソース特定の変数のリアルタイム値変数へのダイナミックリンク。データロガーでサンプリングしたリアルタイム値データロガーの[最後の値]プロパティへのダイナミックリンク。データベースに格納された変数の履歴値データベース内の目的の列の名前。データベース内の目的の列にダイナミックリンクを作成しないでください。代わりに、列の名前を指定してください。
- (オプション) ペンのプロパティを構成します。
- [太さ]。ペンのラインの太さ。
- [タイトル]。ペンタイトル。
- [色]。ペンラインの色。
- [有効]。ペンを表示または非表示にします。
- (オプション) ペンにしきい値を追加するには、[しきい値]の横にあるを選択して、[しきい値プロパティを構成します。#]
- [値]。Y 軸上のしきい値のラインの位置。
- [色]。しきい値のラインの色。
- [太さ]。しきい値のラインの太さ。
- (オプション) Y 軸を追加するには、[トレンドペン]を右クリックして[Y軸]を選択します。ヒント: トレンドペンに Y 軸を追加すると、同じデータを異なるスケールで視覚化する場合に便利です。[最大値]プロパティと[最小値]プロパティを設定して、スケールを制御します。
- (オプション) X 軸のプロパティを構成します。
- [インタラクティブ]。ランタイムに X 軸をインタラクティブにします。これは[通常][トレンドモード]にのみ適用されます。
- [日時]。ランタイムに X 軸に表示される日時。デフォルトでは現在の時間です。
- [位置]。[日時]を指定する場合は、X 軸の位置を次のいずれかに設定できます。
- [左]。X 軸の左側に指定した日時が表示されます。
- [右]。X 軸の右側に指定した日時が表示されます。
- [中央]。X 軸の中央に指定した日時が表示されます。
- [フォロー]。ランタイムに時間の経過に応じて X 軸を自動的にスクロールします。
- [時間ウィンドウ]。トレンドで表示されるの時間間隔の表示 (ミリ秒単位)。
- (オプション) Y 軸のプロパティを構成します。
- [自動スケーリング]。ランタイムに最小値と最大値に基づいて Y 軸をスケーリングします。
- [インタラクティブ]。Y 軸をインタラクティブにします。
- [最小値]。Y 軸に表示される最小値。
- [最大値]。Y 軸に表示される最大値。
- (オプション)[トレンド]オブジェクトの[更新]メソッドをイベントに追加します。たとえば、[更新]メソッドを[ボタン]オブジェクトの[MouseClick イベント]と関連付けます。
トレンド
ご質問やご意見