ノードを NodeSet にエクスポートする

ノードを NodeSet
XML
ファイルにエクスポートします。エクスポートしたデータを使用して
OPC UA コンパニオン仕様
を交換します。
前提条件
プロジェクトにノードを追加します。「プロジェクト ノード」を参照してください。
  1. ノードを NodeSet にエクスポートするには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、エクスポートするノードを右クリックし、
    [NodeSet にエクスポート]
    を選択します。
    ヒント: ルート プロジェクト ノードはエクスポートできません。
  3. NodeSet
    XML
    ファイルの場所を選択します。
    選択したノードと子ノードがエクスポートされます。
  4. (オプション) エクスポート通知で、
    [含まれているフォルダーを開く]
    を選択し、エクスポートされた NodeSet
    XML
    ファイルに移動します。
NodeSet を OPC UA サーバーまたは別の
FactoryTalk Optix
プロジェクトにインポートするか、OPC UA クライアントでノードをオフラインで参照します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal