ローカライゼーション辞書を編集する

英語の文字列をイタリア語に翻訳します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で 、
    [翻訳]
    を展開します。
  2. [ローカライゼーション辞書1]
    をダブルクリックします。
  3. 文字列をローカライズします。「文字列を翻訳する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal