クライアント証明書を使用して TLS を構成する
重要:
クライアントとサーバーは、クライアントとサーバーの証明書に同じ認証局 (CA) を使用する必要があります。
次のものが必要です。
- デバイスにインストールされている OpenSSL。
- コマンドプロンプトで、次のように入力してクライアントキーを作成します。openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
- 次のキーを使用してクライアント証明書要求を作成します。openssl req -new -out client.csr -key client.key
- 次の CA キーを使用して、手順 2 のクライアント証明書要求に署名します。openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
ご質問やご意見