- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
LogicObject 変数: NetLogic オブジェクトに直接アクセスする
LogicObject
変数: NetLogic オブジェクトに直接アクセスする各 NetLogic には、同じ NetLogic のノードを表す
LogicObject
変数が表示されます。ノードに直接アクセスする場合に便利です。例
この例では、NetLogic に含まれる
Speed
変数の値が 100
に設定されていますLogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
この例では
Speed
変数の値を speed
C# 整数変数に代入しています。int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
ご質問やご意見