サイドメニューをアニメーション化する

  1. [形状] サイドメニューを選択し、
    [プロパティ]
    Add
    を選択し、
    [変数]
    を選択します。
  2. 新しい変数の名前を「
    SideMenuActive
    」に変更します
  3. 変数データタイプをブール値に変更します。
  4. [イベント]
    [MouseClick イベント]
    の横にあるボタンを選択します。
    1. Add
      を選択します。
    2. [コマンド]
      [変数コマンド]
      [トグル]
      を選択します。
    3. [選択]
      を選択します。
  5. [イベント]
    [VariableToModify]
    の横にある
    [ダイナミックリンクの追加]
    を選択します。
  6. [UI]
    [MainWindow (type)]
    [SideMenu]
    [SideMenuActive]
    を選択します。
  7. サイド メニューを選択し、
    [プロパティ]
    [左余白]
    の横にある
    [ダイナミックリンクの追加]
    を選択します。
  8. タブの
    [左余白]
    の横で、次の操作を行います。
    1. Add
      を選択します。
    2. [条件付きコンバータ]
      を選択します。
    3. [偽の値]
      を 「
      -140
      」に設定します
    4. [条件のダイナミックリンク]
      の横にある「
      [ダイナミックリンクの追加]
      」を選択します。
    5. [UI]
      [MainWindow (type)]
      [SideMenu]
      [SideMenuActive]
      を選択します。
    6. [OK]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal