アラームを作成する
温度超過を警告する専用レベルアラームを作成します。
- [プロジェクトビュー]で、[アラーム]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[上限]を60に設定します。
- [自動確定]を[真]に設定します。
- [メッセージ]をMaximum temperature exceededに設定します
- [入力変数]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見