NetLogic を編集する

NetLogic を編集する

外部コードエディターを使用して NetLogic コードを変更します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. NetLogic を編集するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、NetLogic オブジェクトをダブルクリックします。
    デフォルトの外部コード エディターが開きます。
    ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとして
    Visual Studio®
    2022 または
    Visual Studio Code
    を使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
  3. 外部コードエディターで、NetLogic コードを編集し、ファイルを保存します。
    ヒント:
    カスタムメソッドを公開するには、次のような宣言を追加します。
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal