プロジェクトのバージョンを比較する

[履歴の表示]
でコミットされた 2 つの異なる変更を選択して、プロジェクトの 2 つの異なるバージョンを比較します。
  1. 開いているプロジェクトで、
    [履歴の表示]
    を選択します。
  2. [バージョン履歴]
    で、2 つの異なるコミットの
    Select box
    を選択して比較します。
    ヒント: コミット間の違いがハイライトされます。
  3. (オプション)
    [バージョン履歴]
    に表示されるコンテンツを切り替えるには、次のいずれかを選択します。
    • [すべて]
      。プロジェクト内のすべてのコンテンツを表示するように切り替えます。
    • [更新]
      。選択したコミット間の差分のみを表示するように切り替えます。これがデフォルトです。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal