ユーザーまたはロールにグループを割り当てる
グループをユーザーおよびロールへ割り当てて、権利と権限が割り当てられたユーザーの階層を作成します。
- メイン ツールバーでを選択して、次に[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページで、次のいずれかを行います。
- [グループ]で[ユーザー]の下のユーザー、または[ロール]の下のロールにグループをドラッグします。また、ユーザーまたはロールをグループにドラッグすることもできます。[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながら、連続する選択または複数の選択を選択してドラッグします。
- 1 つ以上のグループを選択し、[ユーザーまたはロールに割り当てる]を選択し、ユーザーとロールを選択し、[適用]を選択します。
ヒント:は、すでにグループに割り当てられているユーザーまたはロールの横に表示されます。
[プロジェクトビュー]からグループをユーザーまたはロールに割り当てるには、[プロジェクトビュー]でグループをユーザーまたはロールにドラッグします。
ダッシュボード ページに、ユーザーまたはロールに割り当てられたグループが表示されます。
ご質問やご意見