アラームを作成する
アラームを作成して、ランタイム時にアラームを生成する値を指定します。
- [プロジェクトビュー]で[アラーム]を右クリックし、[新規]を選択して、アラーム タイプを選択します。アラームが[アラーム]に表示されます。
- [アラーム] を選択した状態で、[プロパティ]の[入力変数]に、モニターする変数を入力するか、変数にリンクします。
- アラームのタイプに応じて、正常値のステータスまたは制限値を設定します。通常の値または制限値が入力されていない場合、プロパティ値には[未設定]と表示されます。
- [メッセージ]に、アラーム イベントが発生したときに表示するメッセージを入力します。排他および非排他アラーム タイプでは、各アラーム状態に個別のメッセージを追加で設定できます。
- [重大度]に、1から1000までのアラームの優先順位レベルを入力します。
- [有効]で[真]を選択します。既定は [有効] です。
アラームが作成され、有効になります。
アラーム作成
アラームを有効化する
メッセージ
重大度
ご質問やご意見