ダイナミックリンクを編集する
ダイナミックリンクを編集して、ソース変数を変更したり、リンク切れや未解決のリンクを解決します。{0} などのプレースホルダーを挿入して、リンクを動的にします。リンク切れはプロパティに
と表示され、未解決のリンクは
と表示されます。未解決のダイナミックリンクは、デザイン時には解決できませんが、ランタイムには、たとえば、パネルローダーを通過するダイナミックリンクを設定するときに有効化することができます。


ダイナミックリンクを編集するには、リンクを手動で編集するか、新しいソースを選択するか、
[プロパティ]
のダイナミックリンクに新しいソースをドラッグします。- ダイナミックリンクを手動で編集するには:
- [プロパティ]で、ダイナミックリンクにカーソルを合わせ、を選択します。
- パスを編集し、[を押します。Enter]ヒント: エイリアス インデックスを編集できます。
- 新しいソースを選択してダイナミックリンクを編集するには:
- [プロパティ]のダイナミックリンクを含むプロパティで、プロパティ内のリンクを選択するか、を選択します。[ダイナミックリンクの変更]
- ダイナミックリンク ブラウザで、値プロパティのソースとして機能するノードを選択します。
- (オプション)[属性]で、選択したノードに適用する OPC UA 属性を選択します。たとえば、[BrowseName]、[値]、または[DisplayName]を選択します。
- (オプション)[形式]で、選択した変数に適用する形式を選択します。
- (オプション)[配列インデックス]で、選択した変数の配列インデックスを選択します。このオプションは、配列変数の場合にのみ表示されます。
- [ビットインデックス]で、インデックスを選択して、選択した変数の指定されたビットにアクセスします。
- (オプション) 複雑なダイナミックリンクを作成するには、[詳細]を選択します。注: 詳細については、「複雑なダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [選択]を選択します。
- 新しいソースをドラッグしてダイナミックリンクを編集するには、新しいソースを[プロパティ]の既存のダイナミックリンクにドラッグします。
- 変数を選択したダイナミックリンクを復元するには、プロパティ値を右クリックし、[リンクの復元]を選択します。
ご質問やご意見