ローカライズされた工学単位でゲージを開発する

ログインしているユーザーに合わせて調整された形式で現在の温度を表示するリニアゲージを作成します。
アプリケーション例 - 摂氏度 (it-IT)
アプリケーション例 - 華氏度 (en-US)
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal