トレンド チャートを拡大および縮小する
トレンド チャートの X 軸と Y 軸を拡大して、特定のデータに焦点を当てます。トレンド チャートの軸を一緒に、または別々に拡大または縮小します。ズームは、
[通常]
および [時間範囲]
のトレンド モードにのみ適用されます。- トレンド チャートをズームするには:
- ピンチしてズームするジェスチャーを使用します。
- トレンドチャートの対象エリアにマウスポインタを置き、前後にスクロールします。
- トレンド グラフを選択し、+または-を選択します。
- X 軸のみをズームするには、トレンド チャート内の任意の場所にマウス ポインタを置き、[を押したまま上または下にスクロールします。Ctrl]
- Y 軸のみをズームするには、トレンド チャート内の任意の場所にマウス ポインタを置き、[を押したまま上または下にスクロールします。Alt]
ズーム
ご質問やご意見