インターフェイスを NetLogic と統合する

ボタンを選択したときに、ボタンがラベル テキストの変更をトリガーするようにします。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [ボタン1]
    を選択します。
  2. [イベント]
    [MouseClickEvent]
    の横にある
    Add
    を選択し、
    [
    ProjectName
    ]
    [NetLogic]
    [ランタイムNetLogic1]
    [SetLabelTextToHelloWorld]
    を選択します。
  3. [labelNodeId]
    [ラベル1]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal