クロック ラベルを作成する

現在の時刻を表示するラベルを作成します。
  1. ラベルの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択します。
    2. ラベルにカーソルを合わせて
      Edit
      を選択し、
      ClockLabel
      を入力します。
  2. ラベルを構成する
    1. 重要:
      この手順の実行中に、ダイナミックリンク ダイアログの下部にある
      [形式]
      ドロップダウンメニューから、時間形式を選択します。
      例えば、「
      h:mm:ss [AM/PM]
      」を選択します。
      [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      [
      ProjectName
      ]
      [NetLogic]
      [ClockLogic]
      [時間]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    2. [プロパティ]
      で、
      [表示]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (Type)]
      [ShowClockCheckBox]
      [アクティブ]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal