検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
ノードを追加または削除する
C# API を使用して、C# コレクション内のオブジェクトを追加または削除します。
API は、子ジェネリック コレクションによって提供されます。
ヒント:
これらの API を使用して、呼び出されたノードの OPC UA ノードの子を追加または削除できます。また、任意の
IUANode
オブジェクトで API を呼び出すこともできます。
C# API リファレンス
IUANode.Add(child)
IUANode.Remove(child)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal