レシピエディタを構成する
ランタイムにレシピを管理するようにレシピエディタを構成します。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Recipes Editorを検索します。
- [コンポーネント]で[レシピエディタ]を[プロジェクトビュー]の[Page4 (type)]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で[レシピエディタ1]を選択します。
- [プロパティ]で、[水平方向の配置]を[ストレッチ]に設定します。オブジェクトの幅は、ランタイムにコンテナに合わせて調整されます。
- [プロジェクトビュー]で[レシピエディタ1]を選択します。
- [プロパティ]で[レシピスキーマ]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [レシピエディタ1]を右クリックし、[セットアップの実行]を選択します。
ご質問やご意見