XY チャートを構成する
XY チャートを構成してデータを視覚化します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- (オプション)[プロパティ]で、次のように設定します。
- [ズーム]。チャートのズームレベ。
- [中央 X]。チャートを中央に配置する X 座標。
- [中央 Y]。チャートを中央に配置する Y 座標。
- [キー表示]。ペンの凡例の表示または非表示。
必要に応じて以下の操作を行います。
XY
XY チャート
チャート
ご質問やご意見