スケールラインペンを追加する
スケールラインペンを追加して、2 つの変数値の間の距離を視覚化します。
前提条件
- スケールラインペンを追加するには
- 数値データタイプの変数を 2 つ作成します。詳細については、「変数」を参照してください。
- [プロパティ]の[ペン]の横でを選択し、[スケールラインペン]を選択します。
- [X]プロパティと[Y]プロパティと変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
スケールライン
ご質問やご意見