セッションのアイドルタイムアウトを構成する

[IdleTimeoutEvent]
を使用して、アイドルタイムアウトをセッション全体に適用します。タイムアウトは、任意のカスタム イベントをトリガーできます
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    フォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [UI セッション]
    を選択します。
    [UIセッション# (type)]
    [プロジェクトビュー]
    に表示されます。
  2. [プロジェクトビュー]
    [UIセッション# (type)]
    を選択します。
  3. [プロパティ]
    で、次の値を設定します。
    • [非アクティブタイムアウト期間]
      。タイムアウトの期間を入力します。
    • [非アクティブタイムアウトが有効です]
      [真]
      に設定します。
  4. [イベント]
    [IdleTimeoutEvent]
    の後に、
    Add
    [新規メソッドの追加]
    を選択し、
    [コマンド]
    を展開し、タイムアウト イベントがトリガーされたときに実行されるコマンドを選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal