アラームグリッドを作成する
構成済みのアラームグリッドを追加します。
- 事前構成されたウィジェット(type)を追加します:
- ツールバーでを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Alarm Gridを検索します。
- [コンポーネント]で、[アラームグリッド]を[プロジェクトビュー]の[UI]にドラッグします。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
ご質問やご意見