ダイナミックリンク ソースへのリファレンス
ダイナミックリンク ソースのタイプに応じて、プロパティ値フィールドにはさまざまな方法で参照が表示されます。
プロパティ値
ソース タイプ | プロパティ値 |
---|---|
ノードまたは変数 | ソースの BrowseName 。 |
ノードまたは変数の属性 | 属性の name of the attribute |
配列変数 | BrowseName[ array index values ] |
配列変数の配列インデックス | BrowseName[ array index number ]たとえば、 [0] は最初の配列インデックスです。 |
ビットインデックス | BrowseName[ bit index number ]たとえば、[0] は最初のビットインデックスです。 |
ノードのプロパティ | ソース ノードへのパス。 |
ユーザーによってフォーマットされたノードまたは変数 | ソースに関する情報の後に (フォーマット) |
リファレンスタイプ | 説明 | プロパティ値の例 |
---|---|---|
絶対 | ルート ディレクトリで始まる参照ソースへの完全なパス。 | ProjectName/Model/SourceVariable |
相対 | ターゲットノード ディレクトリで始まる参照ソースへのパス。 | ../SourceVariable |
エイリアスあり | エイリアスを含むパスの任意のタイプ。 エイリアスは、ソースノードを指す変数タイプであり、一意の識別子プロパティを持ちます。詳細については、「エイリアス」を参照してください。 | {Motor}/Speed |
ヒント:

青色のリンク (例では
[../SourceVariable]
) を選択すると、リンクターゲット ([SourceVariable]
ノード) に移動します。
リファレンス
ご質問やご意見