グループを名前変更する
グループの名前の変更により、ユーザーが割り当てられているグループの名前を変更します。一度に 1 つのグループの名前を変更できます。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からグループの名前を変更します。- いずれか:
- を選択し、[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[セキュリティ]と[グループ]を展開します。
- [グループ]で、名前を変更するグループを右クリックします。
- [名前の変更]を選択し、グループの新しい名前を入力します。ヒント:[プロジェクトビュー]からグループの名前を変更するには、グループを右クリックして[名前の変更]を選択し、新しい名前を入力します。
グループの名前は、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
で変更されます。ご質問やご意見