ロールを削除する
ロールを削除すると、ロールが削除され、割り当てられたユーザーがロールのメンバーではなくなります。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からロールを削除します。- メイン ツールバーでを選択して、次に[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページの[ロール]で、削除するロールを選択します。
- [削除]を選択します。ヒント: また、ダッシュボード ページまたは[プロジェクトビュー]で削除するロールを右クリックし、[削除]を選択することもできます。
ご質問やご意見