Creare un pulsante che sostituisce l'immagine

Creare un pulsante che sostituisce l'immagine

  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Testo
    , immettere
    Replace image
  3. In
    Eventi
    , accanto a
    Evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    UI
    MainWindow (type)
    replaceSVG
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal