Pubblicare l'oggetto
Aggiungere un server OPC UA e pubblicare l'oggetto che espone un metodo OPC UA.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suOPC-UAe selezionare .ServerOPCUAviene visualizzato sottoOPC-UA.
- InProprietà, accanto aNodi da pubblicare, selezionare.Per la pubblicazione di nodi viene visualizzata una configurazione dei nodi inNodi da pubblicare.
- InConfigurazione1, accanto aNodi, selezionare.
- DaVista progetto, trascinareMyObject1accanto aNodo1inProprietà.
- (Opzionale) Regolare altre preferenze del server OPC UA. Vedere Aggiungere un server OPC UA.
Fornire un feedback