Configurazione del timeout di inattività per una sessione

Utilizzare
IdleTimeoutEvent
per disporre di un timeout di inattività da applicare all'intera sessione. Un timeout può attivare qualsiasi evento personalizzato
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UI
    e selezionare
    Nuovo
    Sessione UI
    .
    Viene visualizzato
    SessioneUI# (type)
    in
    Vista progetto
    .
  2. (Opzionale) Passare il puntatore del mouse su
    SessioneUI# (type)
    , selezionare
    Edit
    , quindi immettere un nuovo nome per la sessione dell'interfaccia utente.
  3. In
    Proprietà
    impostare i seguenti valori:
    • Durata timeout di inattività
      . Immettere la durata del timeout.
    • Timeout di inattività abilitato
      . Impostare su
      Vero
      .
  4. In
    Eventi
    dopo
    IdleTimeoutEvent
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo metodo
    , espandere
    Comandi
    e selezionare il comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
  5. Applicare la sessione ai presentation engine:
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare il presentation engine.
    2. In
      Proprietà
      , da
      Sessioni
      , selezionare il tipo di sessione UI.
    Per ulteriori informazioni sui presentation engine, vedere Presentation engine.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal