Configurare i livelli di log del modulo
Per impostazione predefinita, il riquadro
Output
di FactoryTalk Optix Studio
visualizza tutti gli avvisi, le informazioni e i messaggi d'errore per tutti i moduli. La modalità avanzata consente di visualizzare messaggi dettagliati.Specificare il livello massimo di informazioni di log da visualizzare nel riquadro Output per moduli specifici o tutti i moduli. I log vengono salvati in Log di sistema indipendentemente dal livello massimo di visualizzazione delle informazioni in
FactoryTalk Optix Studio
. La conservazione di dati non necessari può ridurre le prestazioni.- Nella barra del titolo diFactoryTalk Optix Studio, selezionare.Opzioni FactoryTalk Optix Studio
- InOpzioni FactoryTalk Optix Studio, selezionareModalità avanzata, quindi selezionareSalva.
- RiavviareFactoryTalk Optix Studioaffinché la modalità avanzata abbia effetto.
- Nella barra del titolo diFactoryTalk Optix Studio, selezionare la freccia in giù dopo, quindi selezionareOpzioni FactoryTalk Optix StudioConfigurazione livelli log modulo.
- InConfigurazione livello di log per modulo, inLivello predefinito, selezionare il livello di informazioni predefinito da visualizzare nel riquadroOutput:
- Errore. Messaggi di errore.
- Avviso. Messaggi di avviso.
- Info. Messaggi informativi.
- Verbose 1. Messaggio dettagliato di primo livello per la risoluzione dei problemi.
- Verbose 2. Messaggio dettagliato di secondo livello per la risoluzione dei problemi.
- Dopo ogni modulo, selezionare il livello di informazione per cui visualizzare i messaggi, se il livello non è ilLivello predefinitospecificato.
- SelezionareChiudi.
Fornire un feedback