Domande frequenti su licenze e account
Di quali licenze ho bisogno per creare e trasferire progetti?
È possibile creare e trasferire progetti utilizzando FactoryTalk Optix Studio con alcune limitazioni. Per utilizzare tutte le funzioni di trasferimento, è necessario acquistare FactoryTalk Optix Studio Pro. Vedere Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio rispetto a FactoryTalk Optix Studio Pro. Se si trasferisce un'applicazione FactoryTalk Optix senza una licenza per il computer target, l'applicazione verrà eseguita per due ore prima di chiudersi automaticamente.
Di che tipo di software ho bisogno per creare e trasferire progetti?
Sono necessari FactoryTalk Optix Studio o FactoryTalk Optix Studio Pro per sviluppare progetti e strumenti di FactoryTalk Optix Runtime per eseguire le applicazioni FactoryTalk Optix sui dispositivi target. Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix.
Come scegliere l'entitlement di runtime corretto per la propria applicazione?
Per scegliere l'entitlement di runtime corretto, vedere:
Dove è possibile gestire l'entitlement di FactoryTalk Optix Pro acquistato?
Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Aggiornamento di FactoryTalk Optix Studio Pro e argomenti successivi.
Dove è possibile gestire l'entitlement di FactoryTalk Optix Runtime acquistato?
Per acquistare, allocare, attivare, avviare e reospitare l'entitlement di runtime, consultare la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Configurazione di FactoryTalk Optix Runtime. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di runtime, vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Strumenti di runtime.
È possibile trasferire una licenza di runtime da un dispositivo a un altro?
Sì, è possibile trasferire una licenza di runtime da un dispositivo a un altro. Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Eseguire il rehosting di un entitlement di FactoryTalk Optix Runtime.
Dove e come si crea un account MyRockwell?
È possibile creare un account MyRockwell dopo essere connessi a FactoryTalk Hub. Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Accedere a FactoryTalk Hub.
Quali sono le differenze tra FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Optix Pro?
FactoryTalk Optix Studio Pro offre più funzioni di FactoryTalk Optix Studio. Per le differenze, vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio rispetto a FactoryTalk Optix Studio Pro.
In quale account dell'organizzazione ricevo una licenza?
Le licenze vengono prima ricevute nell'account MyRockwell. È quindi possibile associare le licenze all'organizzazione. Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Entitlement.
Fornire un feedback