Determinare l'entitlement di runtime richiesto per le proprie applicazioni
Per accedere alla sezione
Dimensionamento runtime
della pagina di destinazione di FactoryTalk®Optix™
:- Selezionare la schedaDimensionamento runtime.
Prima di acquistare un entitlement di
FactoryTalk®Optix™
Runtime, determinarne la dimensione. Completare la procedura guidata per determinare la dimensione del pacchetto consigliata per l'applicazione. Al completamento della procedura guidata, nella parte superiore di ciascuna pagina viene visualizzato un numero aggiornato di token e di conseguenza la dimensione di pacchetto consigliata da XS a XL.- Seleziona presentazione: Selezionare uno o entrambiClient HMI nativo (1 token)eClient HMI Web. InNumero di sessioniselezionare il numero di sessioni (token), quindi selezionareAvanti.SUGGERIMENTO: Una presentazioneClient HMI nativoinclude tutti i dati, le immagini e i disegni dei controlli classici. Una presentazioneClient HMI Webinclude gli stessi elementi e li rende accessibili da uno o più client Web HTML5.
- Seleziona funzioni: Selezionare le funzioni che si desidera utilizzare nell'applicazione. SelezionareSeleziona tutto (# token),Nessunooppure selezionare singole funzioni eAvanti.
- Connessioni del controller: Selezionare uno o più controller con i quali si desidera stabilire una connessione singola o multipla, quindi selezionareAvanti.
- InSeleziona interoperabilitàconfigurare l'architettura delClient OPC UAe delServer OPC UAsecondo le esigenze, quindi selezionareAvanti.
- SelezionareAnteprima e acquistoper visualizzare un riepilogo delle selezioni e della dimensione finale del pacchetto raccomandata per l'acquisto.
- InRuntime Package and Support Options, selezionare un'opzione di supporto.
- Per eseguire un upgrade dell'opzione Runtime dalla dimensione consigliata alla dimensione successiva, selezionare l'opzione di dimensione che si desidera acquistare sottoEseguire l'upgrade a Station Runtime Lite (x) (x token)SUGGERIMENTO:(x) (x token)possono variare a seconda dei requisiti.
- Una volta stabilita la dimensione del pacchetto di runtime richiesto, è possibile acquistare l'entitlement sul Portale Commerce. Per semplificare questa operazione, selezionareCopia numero di catalogoper copiare il numero di catalogo selezionato negli Appunti. È quindi possibile incollare il numero di catalogo nella barra di ricerca Portale Commerce o qualsiasi documento richiesto. Per aprire il Portale Commerce, selezionareAcquista FactoryTalk Optix.Nel Portale Commerce viene aperta la pagina in cui è possibile completare l'acquisto.
- Effettuare il login, quindi incollare il numero di catalogo nella barra di ricerca. Selezionare
per aggiungere il numero di catalogo al carrello.
Fornire un feedback