Dimensionamento runtime

Il calcolatore di
Dimensionamento runtime
determina il pacchetto di
FactoryTalk®Optix
Runtime in token adatto necessario per l'applicazione. Per utilizzare
FactoryTalk®Optix
Runtime, è necessario acquistare un entitlement e assegnarlo all'organizzazione.
Per accedere alla sezione
Dimensionamento runtime
della pagina di destinazione di
FactoryTalk®Optix
:
  1. Selezionare la scheda
    Dimensionamento runtime
    .
Prima di acquistare un entitlement di
FactoryTalk®Optix
Runtime, determinarne la dimensione. Completare la procedura guidata per determinare la dimensione del pacchetto consigliata per l'applicazione. Al completamento della procedura guidata, nella parte superiore di ciascuna pagina viene visualizzato un numero aggiornato di token e di conseguenza la dimensione di pacchetto consigliata da XS a XL.
  1. Seleziona presentazione
    : Selezionare uno o entrambi
    Client HMI nativo (1 token)
    e
    Client HMI Web
    . In
    Numero di sessioni
    selezionare il numero di sessioni (token), quindi selezionare
    Avanti
    .
    SUGGERIMENTO: Una presentazione
    Client HMI nativo
    include tutti i dati, le immagini e i disegni dei controlli classici. Una presentazione
    Client HMI Web
    include gli stessi elementi e li rende accessibili da uno o più client Web HTML5.
  2. Seleziona funzioni
    : Selezionare le funzioni che si desidera utilizzare nell'applicazione. Selezionare
    Seleziona tutto (# token)
    ,
    Nessuno
    oppure selezionare singole funzioni e
    Avanti
    .
  3. Connessioni del controller
    : Selezionare uno o più controller con i quali si desidera stabilire una connessione singola o multipla, quindi selezionare
    Avanti
    .
  4. In
    Seleziona interoperabilità
    configurare l'architettura del
    Client OPC UA
    e del
    Server OPC UA
    secondo le esigenze, quindi selezionare
    Avanti
    .
  5. Selezionare
    Anteprima e acquisto
    per visualizzare un riepilogo delle selezioni e della dimensione finale del pacchetto raccomandata per l'acquisto.
  6. In
    Runtime Package and Support Options
    , selezionare un'opzione di supporto.
  7. Per eseguire un upgrade dell'opzione Runtime dalla dimensione consigliata alla dimensione successiva, selezionare l'opzione di dimensione che si desidera acquistare sotto
    Eseguire l'upgrade a Station Runtime Lite (x) (x token)
    SUGGERIMENTO:
    (x) (x token)
    possono variare a seconda dei requisiti.
  8. Una volta stabilita la dimensione del pacchetto di runtime richiesto, è possibile acquistare l'entitlement sul Portale Commerce. Per semplificare questa operazione, selezionare
    Copia numero di catalogo
    per copiare il numero di catalogo selezionato negli Appunti. È quindi possibile incollare il numero di catalogo nella barra di ricerca Portale Commerce o qualsiasi documento richiesto. Per aprire il Portale Commerce, selezionare
    Acquista FactoryTalk Optix
    .
    Nel Portale Commerce viene aperta la pagina in cui è possibile completare l'acquisto.
  9. Effettuare il login, quindi incollare il numero di catalogo nella barra di ricerca. Selezionare per aggiungere il numero di catalogo al carrello.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal