Anteprima pull

Eseguire il pull delle modifiche dal repository remoto per visualizzare conflitti tra il progetto locale e il progetto remoto.
Interfaccia di anteprima pull
Elementi di anteprima pull
Elemento
Descrizione
1
Righe di modifiche o conflitti evidenziati.
2
Selezionare
Porta tutto in locale
per accettare tutte le modifiche locali. Selezionare
Porta tutto in remoto
per accettare tutte le modifiche nel repository remoto.
3
Filtrare le modifiche nell'anteprima visualizzando
Tutto
il contenuto del progetto, solo gli
Aggiornamenti
al progetto o solo i
Conflitti
nel progetto.
4
Selezionare
Sort descending
per spostarsi ed espandere il conflitto successivo oppure selezionare
Sort ascending
per passare al conflitto precedente.
5
Selezionare un conflitto a sinistra di una riga per accettare la modifica locale.
Storia locale
indica il contenuto locale. Le modifiche nei valori sono indicate e gli oggetti rimossi vengono defalcati.
6
Selezionare un conflitto a destra di una riga per accettare la modifica remota.
Cronologia remota
. indica il contenuto remoto. Le modifiche nei valori sono indicate e gli oggetti rimossi vengono defalcati.
7
Un'icona nella riga indica:
  • Preview conflicts
    Esiste un conflitto tra il repository locale e remoto.
  • Preview resolved
    È stato risolto un conflitto selezionando la modifica locale o remota nella riga.
  • Preview changes
    Esiste una modifica nel repository locale o remoto.
  • Preview additions
    È stato aggiunto un oggetto.
  • Preview deletions
    È stato rimosso un oggetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal