Aggiungere pagine

Aggiungere tipi di pagine e configurare oggetti figli per visualizzare diversi elementi di interfaccia.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Pagine
    e selezionare
    Nuovo
    Pagina
    .
  2. A ciascun oggetto pagina, aggiungere una variabile ScreenId:
    SUGGERIMENTO: La variabile ScreenId è necessaria per la NetLogic Cambia pagina da tag che verrà aggiunta in seguito.
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare la pagina da modificare.
    2. In
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Add
      e selezionare
      Variabile
      .
    3. Passare il puntatore del mouse sulla nome della variabile, selezionare
      Edit
      e immettere
      ScreenId
    4. Assicurarsi che il tipo di variabile sia
      Int32
      .
    5. Immettere un valore intero univoco e positivo.
      Ad esempio, immettere quanto segue per ogni pagina:
      Assegnazione ScreenId
      Pagina
      Valore ScreenId
      Screen1
      1
      Screen2
      2
      Screen3
      3
  3. Aggiungere elementi figli agli oggetti della pagina.
    Ad esempio, aggiungere un rettangolo e un'etichetta. Per ulteriori informazioni, vedere Oggetti grafici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal