Traduzioni

La traduzione consente agli utenti con impostazioni locali diverse di utilizzare le applicazioni
FactoryTalk Optix Studio
, in quanto l'applicazione viene visualizzata nella lingua dell'utente a runtime. Utilizzare un dizionario di localizzazione per tradurre le stringhe di testo mostrate nei messaggi nonché nelle etichette e negli interruttori nel progetto a runtime.
I progetti che utilizzano un template standard dispongono di un dizionario di localizzazione nella cartella
Traduzioni
. È possibile utilizzare il dizionario di localizzazione predefinito in un progetto o creare ulteriori dizionari di localizzazione per gestire le traduzioni delle stringhe di testo. In progetti di grandi dimensioni è possibile utilizzare ulteriori dizionari di localizzazione per suddividere le traduzioni in categorie, ad esempio traduzioni di allarmi e traduzioni di oggetti grafici.
Fare doppio clic su un dizionario di localizzazione per aprire l'Editor di localizzazione. Utilizzare l'Editor di localizzazione per tradurre le stringhe per progetti e applicazioni multilingue. Queste stringhe generalmente vengono visualizzate nei messaggi di allarme o nelle variabili di testo localizzate.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal