Creare progetti
Creare un progetto
FactoryTalk Optix
e la logica dell'applicazione per il progetto. Aggiungere contenuti che includono oggetti grafici e collegamenti dinamici in modo che tali oggetti visualizzino valori per visualizzare il sistema a runtime.Eseguire, visualizzare e registrare le modifiche apportate al sistema tramite eventi, allarmi e report. Aggiungere il controllo versione a un progetto mentre si apportano modifiche, in modo da poter tornare a una versione precedente del progetto.
Assegnare ruoli e creare l'autenticazione di sicurezza per il progetto. Aggiungere posizioni e lingue diverse al progetto per influire sul contenuto mostrato a runtime.
Le funzionalità che è possibile utilizzare all'interno del progetto includono:
Fornire un feedback