Proprietà estese

Proprietà estese

Utilizzare le proprietà estese per aggiungere informazioni supplementari a tag e tipi di dati.
Le proprietà estese aiutano a ridurre il numero di tag da creare. Se un singolo tag è configurato con proprietà estese, utilizzare le proprietà estese di questo tag per visualizzare il nome, la descrizione, le unità ingegneristiche, i limiti e i valori di stato del tag.
Le proprietà estese includono:
Nome
Il nome del tag o del tipo di dati, limitato a 40 caratteri.
Descrizione
La descrizione del tag o del tipo di dati, il cui numero di caratteri non può essere più di 128.
Unità ingegneristiche
Le unità di misura, come gradi Celsius, libbre e libbre per pollice quadrato, associate a un tag o a una struttura di tag o a un membro di array. L'unità ingegneristica ha un limite di 80 caratteri.
Minimo
Il valore minimo (basso) di un tag o di una struttura di tag o di un membro di array. Utilizzare la proprietà Minimo con la proprietà Massimo per creare i limiti alto e basso di un tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. Il valore della proprietà Minimo deve essere minore o uguale al valore della proprietà Massimo.
Massimo
Il valore massimo (alto) di un tag o di una struttura di tag o di un membro di array. Utilizzare la proprietà Massimo con la proprietà Minimo per creare i limiti alto e basso di un tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. Il valore della proprietà Massimo deve essere maggiore o uguale al valore della proprietà Minimo.
Stato 0
L'identificatore Stato 0 associato al tag o a una struttura di tag o a un membro di array. Utilizzare Stato 0 insieme alla proprietà Stato 1 per descrivere due stati di un tag BOOL. Ad esempio, per uno stato di stato, Stato0 significa Avvio e Stato1 significa Arresto. L'identificatore è limitato a 80 caratteri.
Stato 1
L'identificatore Stato 1 associato al tag o a una struttura di tag o a un membro di array. Utilizzare Stato 1 insieme alla proprietà Stato 0 per descrivere due stati di un tag BOOL. L'identificatore è limitato a 80 caratteri.
SUGGERIMENTO: I valori per il tipo di dati LINT vengono arrotondati quando il valore ha più di 17 cifre. Ad esempio, il valore 92.233.720.368.547.758 viene arrotondato a 92.233.720.368.547.760.
Le proprietà estese disponibili per un tag selezionato dipendono dal tipo di dati del tag.
Il dispositivo HMI visualizza le proprietà estese passate dei tag Logix Designer con alias. Il passaggio consente di definire i valori delle proprietà estese in base alla definizione. Quando si crea un'istanza della definizione, i valori di definizione predefiniti vengono passati alle istanze in
FactoryTalk Optix
a meno che non vengano definiti esplicitamente o sovrascritti nell'istanza. Questo comportamento è supportato per UDT, AOI, Array e le istruzioni di processo PlantPAx. È possibile definire le seguenti proprietà estese:
  • Descrizione
  • Unità ingegneristiche
  • Stato0
  • Stato1
SUGGERIMENTO:
Le proprietà dei tag estesi Unità ingegneristica, Stato0 e Stato1 con valori vuoti sono disponibili quando si utilizza solo l'importazione tag online. Specificare un valore predefinito in modo da rendere la proprietà disponibile per l'importazione di tag sia offline che online.
Le proprietà estese per le istruzioni di processo PlantPAx sono disponibili solo tramite Importazione tag online. L'importazione di tag offline sarà supportata in una versione futura di Logix.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal