InformationModel.MakeAlias(browseName)
Crea un alias e restituisce un oggetto C#
IUAVariable
corrispondente.static IUAVariable MakeAlias(QualifiedNamebrowseName);
Argomenti
- browseName(QualifiedName)
- IlBrowseNamedel nuovo alias.
Restituisce
- IUAVariable
- Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto del progetto creato.
Esempio
L'esempio seguente mostra un alias creato nell'oggetto
Motor1
del progetto FactoryTalk Optix Studio
:var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Fornire un feedback