Configurare un trend
Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend. Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggettoTrende selezionare .
- InProprietà, inModalità, selezionare:
- Normale. La modalità predefinita dei grafici dei trend. Navigare e ingrandire il grafico dei trend.
- Traccia. Aggiungere tracciati temporali al grafico per contrassegnare punti di dati significativi.
- Intervallo. Selezionare, spostare e ridimensionare gli intervalli di tempo sul grafico delle tendenze.
SUGGERIMENTO: Gli oggetti trend espongono i metodiCancella tracce temporalieCancella intervalli temporali. Per rimuovere i tracciati temporali e gli intervalli temporali dal grafico delle tendenze, è possibile associare questi metodi agli eventi pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente. - InProprietà, procedere in uno dei modi seguenti:
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Ad esempio, selezionare la cartellaModellocon oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto.
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un oggetto database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.SUGGERIMENTO: Per configurare le penne di trend e i trend per i dati del logger dei dati, daVista progetto, trascinare un logger dei dati nel trend nell'editor. È anche possibile trascinare il logger dei dati nelModellodi trend inProprietà. - (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.SUGGERIMENTO:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostato con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) InQuery, immettere una query SQL standard per filtrare gli elementi ottenuti da un database o dai nodi del progetto come specificato inModello.Per ulteriori informazioni, vedere Query SQL.Ad esempio:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (Opzionale) InTempo di aggiornamento, specificare il tempo di campionamento.
- (Opzionale) InFuso orario di riferimento, specificare il fuso orario della data e dell'ora sull'asse X.
- InPenne, associarePennaDiTrendall'origine dati della penna.#Tipo di datiOrigine datiValori in tempo reale di una variabile specificaCollegamento dinamico a una variabile.Valori in tempo reale campionati da un logger dei datiCollegamento dinamico alla proprietàUltimo valoredi un logger dei dati.Valori storici delle variabili archiviati in un databaseIl nome della colonna di interesse in un database.Non creare un collegamento dinamico alla colonna di interesse nel database. Specificare invece il nome della colonna.
- (Opzionale) Configurare le proprietà delle penne:
- Spessore. Spessore del tratto della penna.
- Titolo. Titolo della penna.
- Colore. Colore del tratto della penna.
- Abilitato. Mostra o nasconde la penna.
- (Opzionale) Per aggiungere una soglia a una penna, accanto aSoglie, selezionaree configurare le proprietà dellaSoglia:#
- Valore. Posizione della linea di soglia sull'asse Y.
- Colore. Colore della linea di soglia.
- Spessore. Spessore della linea di soglia.
- (Opzionale) Aggiungere un asse Y facendo clic con il pulsante destro del mouse suPennaDiTrende selezionandoYAxis.SUGGERIMENTO: L'aggiunta di più assi Y a penne di trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietàValore massimoeValore minimo.
- (Opzionale) Configurare le proprietà dell'asse X:
- Interattivo. Rende l'asse X interattivo a runtime.Applicabile solo allaModalità trendNormale.
- Data e ora. Data e ora visualizzate nell'asse X a runtime. Il valore predefinito è l'ora corrente.
- Posizionamento. Se si specificanoData e Ora, è possibile impostare la posizione dell'asse X su:
- A sinistra. Visualizza la data e l'ora specificate a sinistra dell'asse X.
- A destra. Visualizza la data e l'ora specificate a destra dell'asse X.
- Al centro. Visualizza la data e l'ora specificate al centro dell'asse X.
- Seguire. Fa scorrere automaticamente l'asse X con l'avanzare del tempo a runtime.
- Finestra temporale. Intervallo di tempo mostrato dal trend (in millisecondi).
- (Opzionale) Configurare le proprietà degli assi Y:
- Scalatura automatica. Scala l'asse Y a runtime in base ai valori minimo e massimo.
- Interattivo. Rende interattivo l'asse Y.
- Valore minimo. Valore minimo visualizzato sull'asse Y.
- Valore massimo. Valore massimo visualizzato sull'asse Y.
- (Opzionale) Aggiungere il metodoAggiornadell'oggettoTrenda un evento.Ad esempio, associare il metodoAggiornaall'Evento MouseClickdi un oggettoPulsante.
trend
Fornire un feedback