Configurare un'immagine

Aggiungere un oggetto immagine e modificarne le proprietà.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere l'immagine, quindi selezionare
    Nuovo
    Disegni
    Immagine
    .
  2. Selezionare l'immagine da includere:
    • In
      Proprietà
      , accanto a
      Percorso
      , selezionare
      Sfoglia
      e selezionare un'immagine da includere nell'applicazione.
    • Sul canvas fare doppio clic sue selezionare un'immagine da includere nell'applicazione.
    SUGGERIMENTO:
    Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare in
    Seleziona file
    .
    Se il file non viene visualizzato in
    Seleziona file
    , selezionare
    Importa file
    e, in
    Importa file
    , selezionare il file da importare, quindi scegliere
    Seleziona
    .
  3. (Opzionale) In
    Proprietà
    , impostare l'aspetto dell'immagine:
    • Visibile
      . Mostra l'immagine a runtime.
    • Abilitato
      . Abilita l'interazione con l'immagine a runtime.
    • Opacità
      . Imposta il livello di opacità dell'immagine (in percentuale).
    • Lampeggia
      . Fa lampeggiare l'immagine a runtime.
    • Rotazione
      . Ruota l'immagine attorno al suo centro (in gradi d'arco). I valori positivi ruotano l'immagine in senso orario; i valori negativi ruotano l'immagine in senso antiorario.
    • Colore dinamico
      . Solo per immagini in formato SVG. Colora l'immagine con il colore selezionato.
    • Modalità colorazione
      . Imposta la modalità di colorazione dell'immagine per
      Colore dinamico
      .
    • Visibile ai clic
      . Intercetta le selezioni dell'utente. Il valore è Falso per impostazione predefinita: le selezioni utente non vengono intercettate e vengono passate all'oggetto sottostante.
    • Modalità riempimento
      . Selezionare uno dei seguenti:
      • Adatta
        . L'immagine mantiene il rapporto di aspetto originale quando viene ridimensionata.
      • Allarga
        . L'immagine riempie il contenitore e ignora il rapporto di aspetto originale quando viene ridimensionata.
    • Elemento da muovere
      Vedere Rendere mobile un oggetto grafico.
  4. (Opzionale) Per ridimensionare, spostare o allineare l'immagine, vedere Layout degli oggetti grafici.
  5. (Opzionale) In
    Proprietà
    , impostare i margini dell'immagine (nine-slicing):
    SUGGERIMENTO:
    L'impostazione dei margini dell'immagine impedisce che si formino distorsioni nelle sezioni periferiche dell'immagine durante il ridimensionamento.
    Consideriamo, ad esempio, l'implementazione di un'immagine con un bordo nero. Impostando i margini dell'immagine, è possibile fare in modo che il bordo nero non sia interessato dalle modifiche delle dimensioni dell'immagine.
    • Margine sinistro immagine
      . Dimensione della sezione periferica sinistra da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
    • Margine superiore immagine
      . Dimensione della sezione periferica superiore da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
    • Margine destro immagine
      . Dimensione della sezione periferica destra da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
    • Margine inferiore immagine
      . Dimensione della sezione periferica inferiore da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal