- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Log.Node(node, verbose)
Restituisce una stringa che contiene il percorso del nodo passato nell'argomento. Il secondo argomento è opzionale e inserisce il
NodeID
e il tipo di oggetto nella stringa restituita.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
Argomenti
- node(IUANode)
- Il nodo per il quale deve essere generato il percorso in formato stringa.
- verbose(bool)
- false(default)
- Non inserisce ulteriori informazioni nella stringa restituita.
- true
- Inserisce ilNodeIDe il tipo di oggetto nella stringa restituita.
Restituisce
- string
- Il percorso del nodo passato come argomento. In base al valore dell'argomentoverbose, può contenere ancheNodeIde il tipo di oggetto.
Esempi
L'esempio seguente mostra un'API che genera un messaggio composto da stringa
e ilErrore sul nodo
NetLogic path
, restituito come stringa dall'API Log.Node
:Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Fornire un feedback