Configurare un log allarmi

Un log allarmi visualizza le date e ore degli allarmi verificatisi nel sistema e lo stato di ciascun allarme.
La visualizzazione del log allarmi a runtime richiede un database, un logger configurato e il widget
Griglia allarmi
o il widget
Griglia storico allarmi
. Il widget
Griglia log allarmi
visualizza il log eventi allarme. La
griglia Log eventi allarme
visualizza i dati per ogni evento allarme e stato allarme. Ciascuna riga della griglia descrive un cambiamento di stato per un evento di allarme.
  1. Nella barra degli strumenti principale selezionare
    Librerie
    , quindi
    Misc
    .
  2. In
    Componenti
    , trascinare l'oggetto
    Logger degli eventi di allarme
    nella cartella
    Logger
    di
    Vista progetto
    .
    Viene visualizzato
    LoggerDegliEventiDiAllarme#
    .
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  4. In
    Vista progetto
    , trascinare l'oggetto database desiderato sul valore della proprietà
    Database
    del logger. Il database è ora associato al logger.
  5. Selezionare
    Librerie
    , quindi
    Widgets
    .
  6. Trascinare il widget
    Griglia allarmi
    o
    Griglia storico allarmi con filtro
    nella cartella in
    Vista progetto
    .
    Viene visualizzato il nuovo widget.
  7. Da
    Vista progetto
    , trascinare il logger in
    Proprietà
    in
    LoggerDegliEventiDiAllarme
    .
    I dati memorizzati nel log a runtime ora saranno visibili.
  8. (Opzionale) Per personalizzare l'aspetto grafico del widget, personalizzare la griglia dati, la data e l'ora, il pulsante e il colore del testo nel widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal