Variabili Applicazione

Associare la proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Applicazione
predefinita per configurare l'
FTOptixApplication
. Ad esempio, associare alla visibilità di una proprietà per far lampeggiare l'oggetto in base a uno stato della macchina o del processo. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.
La categoria
Applicazione
del browser dei collegamenti dinamici visualizza le variabili relative all'
FTOptixApplication
.
Variabili Applicazione
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura o scrittura
Riavvio necessario
Lampeggio rapido
Boolean
Valore di variabile che alterna tra impostato per 1 secondo e azzerato per 0,5 secondi.
Sola lettura
Riavvio non necessario
Lampeggio medio
Boolean
Valore di variabile che alterna tra impostato per 2 secondi e azzerato per 1 secondo.
Sola lettura
Riavvio non necessario
Lampeggio lento
Boolean
Valore di variabile che alterna tra impostato per 3 secondi e azzerato per 1,5 secondi.
Sola lettura
Riavvio non necessario
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal