Rimuovere un collegamento dinamico
È possibile rimuovere un collegamento dinamico da una proprietà per fare in modo che la proprietà non visualizzi più l'attributo collegato. Dopo aver rimosso il collegamento dinamico, è possibile ripristinare il valore predefinito della proprietà.
Prerequisiti
- Per rimuovere un collegamento dinamico
- InVista progettoo nell'editor selezionare l'oggetto grafico contenente la proprietà con il collegamento dinamico.
- InProprietà, nella proprietà contenente il collegamento dinamico, fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento dinamico e selezionareRimuovi link.Il collegamento dinamico viene rimosso dalla proprietà e viene visualizzato il valore immesso per la proprietà.
- (Opzionale) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore della proprietà e selezionareReimposta valore.La proprietà visualizza il valore predefinito.
Fornire un feedback