Collegamenti dinamici

I collegamenti dinamici uniscono un nodo padre (una variabile) con un nodo sorgente (un'altra variabile o proprietà oggetto).
SUGGERIMENTO:
In genere, utilizzare un collegamento dinamico per impostare un valore di variabile in base a:
  • Il valore di un'altra variabile.
  • Una proprietà di un oggetto.
Ad esempio, impostare la proprietà di testo di un oggetto etichetta in base al valore di una variabile di temperatura.

Tipi e valori di origine

Per impostazione predefinita, in base al tipo di nodo sorgente del collegamento dinamico, il valore sorgente è impostato come segue:
Tipo di nodo sorgente del collegamento dinamico
Valore dell'origine del collegamento dinamico
Variabile
L'attributo
Valore
della variabile.
Oggetto
La proprietà
NodeId
dell'oggetto.

Modalità

La modalità di un collegamento dinamico specifica la sua direzione:
Lettura
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
Valore predefinito per i collegamenti dinamici definiti nelle NetLogic.
Scrittura
Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Lettura/scrittura
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Valore predefinito per i collegamenti dinamici creati nell'interfaccia utente
FactoryTalk Optix Studio
.

Collegamenti dinamici avanzati

Un collegamento dinamico avanzato comporta trasformazioni del valore del nodo sorgente attraverso convertitori. Vedere Convertitori.
È possibile creare un collegamento dinamico tramite l'Editor dei collegamenti dinamici avanzati. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati.
NOTA: Se viene impostato un collegamento dinamico tra una proprietà oggetto grafico e un altro nodo, il nodo padre è sempre la proprietà dell'oggetto grafico. Se il nodo padre o sorgente di un collegamento dinamico è una variabile di array, è possibile impostare una cella di array specifica come valore padre o sorgente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal